Skip to main content

Възнамерявате да поставите климатик в дома си? Ето какво трябва да знаете за монтажа.

Монтажът на климатик е специализиран процес. Той трябва да се извършва от специалист, който може да ви посъветва относно пригодността и спецификациите на климатичната система, да монтира качествени тела с минимално прекъсване на вашата работа за перфектна работа на системата. Той трябва да разполага и с необходимите инструменти и оборудване.

 

Как протича монтажа на климатик?

Има шест основни стъпки:

  1. Стъпка 1: Монтаж на вътрешното тяло на климатика. Първо, вашият изпълнител ще монтира вътрешното тяло, което може да е  стенно, подово или за скрит монтаж. Това тяло е проектирано да подава топъл или студен въздух във вашето помещение. Може да бъдат и няколко тела в зависимост от избраната от вас система.
  2. Стъпка 2: Настройване на точки за достъп във вашия дом. След това монтажникът ще създаде точка за достъп за всяко тяло, като пробие дупка в стената, така че то да може да се свърже с външното тяло. През тажи дупка  ще преминат електрическото окабеляване, тръбите за хладилен агент и дренажната тръба.
  3. Стъпка 3: Монтаж на външното тяло на климатика. След това той ще монтира външното тяло на климатика, като съобрази мястото на монтаж спрямо фасадата, тължина на тръби и други фактоти. Например, ако има условия за навяване на сняг външното тяло трябва да е над земята.
  4. Стъпка 4: Свързване на електрическото окабеляване. След това монтажникът ще свърже електрическото окабеляване, като при нужда електрическите кабели трябва да бъдат изолирани.
  5. Стъпка 5: Свързване на тръбите за хладилен агент. Монтажникът ще свърже тръбите за хладилен агент, които транспортират горещ газ или студена течност към вътрешните тела и дренажните тръби, които премахват конденза. Те също трябва да бъдат изолирани според изискванията.
  6. Стъпка 6: Фаза на тестване на качеството. И накрая, той ще извърши щателно тестване на цялата система, за да се увери, че тя работи оптимално преди употреба.

 

Какво трябва да знаете, преди да монтирате вашия климатик?

Решете дали искате да отоплявате и охлаждате само една стая (ще ви е необходима „сплит система“) или много стаи (ще ви трябва „мулти система“). А ако имате нужда и от гореща вода, това е вече възможно! С климатична система „multi-plus“ също можете да свържете бойлет за битова гореща вода от 90 l или 230 l, идеален за домове до 150 m².

Изберете висококачествена климатична система, която ще бъде надеждна и дълготрайна, с висок клас на енергийна ефективност.

Уверете се, че домът ви е добре изолиран и зоната около вътрешните и външните тела е свободна. Те се нуждаят от достатъчен въздушен поток, за да се гарантира, че системата работи възможно най-ефективно.

Климатиците получават 80% от необходимата им енергия за работа от външния въздух. Само 20% идват от електричество. Въпреки това ще ви е необходимо постоянно захранване с електричество, за да работи системата.

Монтирайте вашия климатик професионално

Използвайте професионален изпълнител, който да монтира вашата климатична система.

Преди да започнете, монтажникът на вашия климатик ще направи оглед, за да може да прекоръча конкретно решение. Той трябва да препоръча от какъв тип система и от какъв размер климатик имате нужда. Той ще ви посъветва къде да поставите външното тяло и ще обсъди с вас какви вътрешни тела да монтирате: стенни, подови или за скрит монтаж.

Така вашият дом може да бъде толкова топъл или прохладен, колкото искате през цялата година, и можете да релаксирате в пълен комфорт.